This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:将 IPROPI 信号用于对 BDC 电机进行纹波计数

Guru**** 2438020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, DRV8873-Q1, DRV8706-Q1, DRV8718-Q1, DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1405032/drv8873-q1-use-ipropi-signal-for-ripple-counting-on-bdc-motor

主题中讨论的其他器件:DRV8873-Q1DRV8706-Q1DRV8718-Q1DRV8214、DRV8714-Q1

工具与软件:

您好!

是否可以使用来自 IPROPI 引脚的信号对由 DRV8873-Q1驱动的有刷直流电机执行纹波计数、或者该信号是否不适用于此类高分辨率分析?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    通常、纹波计数需要直列式电流检测。 DRV8873-Q1在高侧 FET 上具有 IPROPI、因此波形与内联波形不同。

    DRV8706-Q1/8714-Q1/DRV8718-Q1栅极驱动器系列可支持以下功能。 供参考。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Shinya。 我尝试避免使用外部分流电阻器。  DRV8214驱动器 正是我要找的、但没有我需要的10A 峰值电流额定值。  但是 DRV8214通过内部电流镜内置了纹波计数功能、我希望 IPROPI 引脚能够提供类似电流镜功能的功能、可用于对电机电流波形中的纹波进行计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 DRV8214不是汽车器件(非 Q1)。 如果需要10A 电流、我认为我们可以推荐 DRV8706-Q1/DRV8714-Q1。

    此致

    森田信也