This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:I2C 地址配置

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404206/mcf8329a-i2c-address-config

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

您好!

我有一个使用两个电机的医疗设备、每个电机连接到同一 I2C 总线上的一个 MCF8329。  我已经将 DEVICE_CONFIG1更改为 0x00200002、但 MCF8329仍接受 I2C 总线上具有默认出厂目标地址0x01的命令、是否需要执行其他操作? 对于如何将两个芯片连接到同一条 I2C 总线有什么建议吗?


非常感谢、

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    I2C 地址在上电时设置、无法在器件处于活动状态时更新。 要将 MCF8329A 的 I2C 地址设置为1以外的不同值、请将所需的 I2C 地址写入 I2C_SLAVE_ADDR 位字段、然后执行 EEPROM 写入命令。 写入 EEPROM 后、对器件进行下电上电、I2C 地址应更新为新地址。

    下面是涵盖最新建议的 EEPROM 写入过程建议的功率点。

    e2e.ti.com/.../MCx-EEPROM-Write-Procedure-Recommendations.pdf

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    非常感谢您的帮助、我们已交换了 I2C 地址。

    此致、

    Ignacio