This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328AEVM:GUI 问题

Guru**** 1799130 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8328, DRV8328AEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1391652/drv8328aevm-gui-issues

器件型号:DRV8328AEVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CDRV8328

工具与软件:

你(们)好  
我对 BLDC 电机不熟悉、我正在使用 LaunchXL-F280049C 和 DRV8328AEVM 来尝试控制三相2极电机。  我能够正确地连接 GUI 和电路板、但当我打开电源时、它会显示错误。 DRV8328故障亮起、并且 GUI 底部会显示以下错误。
感谢您为解决此问题提供任何帮助。 如果我连接或不连接电机、情况是一样的。
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

      如果清除故障、故障指示是否保持亮起? GUI 是否在任何时候左下角显示"Hardware Connected"? 我认为缺少标识符错误目前是不相关的,但如果它仍然存在,我们可能需要稍后解决它。

    此外、确认任何跳线或其他硬件设置都与 EVM 用户指南相匹配。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:
    一旦我清除故障、故障指示灯将消失、但当我切换输出使能时故障指示灯又恢复正常、因此电机也无法旋转。
    这就是我们认为该错误导致电机无法旋转的原因。 是的、GUI 显示硬件已连接。
    我按照说明操作、并使用以下教程 https://www.ti.com/video/6309524358112?keyMatch=DRV8328AEVM&tisearch=search-everything 设置硬件。 这是 DRV8328AEVM 入门视频教程、但我们使用的是我们想要控制的另一个电机。 包含了规范 sheet.e2e.ti.com/.../specifications_5F00_16ecs52.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    好的、感谢您提供的信息。 我需要 进一步研究这一问题、并打算在一周结束前作出答复。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    您能否提供 PVDD、GVDD 和 BSTA/B/C 的波形? 鉴于器件可报告的故障、这些可能是主要元凶。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    我已将系统连接至示波器、但未获得预期信号。 示波器显示一些信号、但我无法将其放大。 我附上了错误屏幕截图和示波器图像供您参考。

    24V 信号对应于 PVV、6V 信号对应于 A 相。我尚未测量 B 相和 C 相、因为初始波形看起来没有帮助。 但是、如果您认为有用、我可以提供这些参考设计。

    再次感谢您的帮助。

    此致、Krishna


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    您能否提供 GVDD 和 BSTA 的波形? 可能是这些引脚出现欠压故障的原因。

    我还注意到、相位检测测量值均约为6V 至7V。 在 GVDDUV 和 BSTUV 故障模式下、应禁用所有栅极、因此理论上不应在相位节点上施加电压。 即使在电机未连接时、这些电压是否仍保持在6V?

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:
    随附图片是 GVDD 和 BSTA.17.6V 的波形、BSTA 为14.2V、GVDD 为14.2V。
    是的、即使在电机未连接的情况下、它们也会保持在6-7V。
    谢谢!

    此致
    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    好的、感谢您提供的信息。 我需要进一步了解这一点、 下周会提供更多反馈。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    您能否提供 GVDD 和 nFAULT 下降沿的图、BSTA 和 nFAULT 下降沿的图? 您还可以检查 BSTB 和 BSTC 以查看它们是否低于数据表中列出的欠压阈值。 我正在尝试确定与其他波形相比、故障何时发生。

    为了进行确认、您是否已尝试连接到另一个 EVM、它是否显示相同的故障状态?

    为了纠正之前的说法、当高侧和低侧 FET 都关断时、相位节点处于悬空状态、这很可能在每个 FET 上产生6-7V 的电压。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    我只是想跟进、您是否能够测量所请求的波形? 如果我能提供更多帮助、请告诉我。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:
    感谢您的帮助、我们决定采取另一种途径来解决这一问题。
    我们会给您回复该解决方案。

    再次感谢

    此致
    Krishna