This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:EMC 测试结果

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8329-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390744/drv8329-q1-emc-test-result

器件型号:DRV8329-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望使用 DRV8329-Q1作为其电机驱动器。

他们想知道我们是否有任何可以证明我们器件具有良好 EMC 性能的 EMC 测试结果。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    这里有更新吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们没有 DRV8329-Q1 EMC 测试结果、我仍要与我的团队核实、所以给我留出一天时间来了解和更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、您在这里有更新吗?  

    您能否在我们的 EVM 中提供 CISPR25的辐射和传导测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    对于延迟、我们深表歉意。 DRV8329-Q1的 EMC 结果似乎不存在

    此致、

    Yara