This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:Boostxl-DRV8323rs 的参数

Guru**** 2438040 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, DRV8323, DRV8323R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1398559/boostxl-drv8323rs-parameters-of-the-boostxl-drv8323rs

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件: DRV8323

工具与软件:

您好!

我目前使用 DRV8323Rs 和 F28069M 来驱动机器。 我需要有关一些参数的帮助。 在用户指南中找不到它们。

inverter.model ='BoostXL-DRV8323rs";%//制造商型号
inverter.SN ='INV_XXXX';%//制造商序列号
逆变器。 v_dc = 24;%V //逆变器的直流链路电压
逆变器。 I_TRIP = 10;%Amps //跳闸的最大电流
逆变器。 RDS_ON =.......... %Ohms // BoostXL-DRV8323的 Rds 开启
逆变器。 Rshunt =… %欧姆// BoostXL-DRV8323的 Rshunt
逆变器。 ADCGain =… %//按 SPI 缩放的 ADC 增益系数
逆变器。 EnableLogic =… %// DRV8323使能引脚(EN_GATE)的高电平有效
inverter.invertingAmp =.......... %//进入电机相位的电流在此硬件中读作正值
逆变器。 ISenseVref =… %V //逆变器电流感应电路的电压基准
逆变器。 ISenseVoltPerAmp =… %V/安培//
逆变器。 IsenseMax =…
逆变器.CtSensOffsetMax=..........
逆变器.CtSensOffsetMin=..........
逆变器.SPI_ADC= Gain_Setting…

提前感谢您的帮助。