This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:辅助低压电源的标称电源电流

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404386/drv3901-q1-nominal-supply-current-for-auxiliary-low-voltage-supply

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!  

请支持我了解什么是额定供电电流辅助低压供电。  

我有一个问题。 您是否认为部署可以使用不会烧毁的电阻器? 根据我理解的数据表、驱动器会监控电流、并且只有在负载烧毁时才会识别要完成的部署。

请支持我  

此致  

Samrudhee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内审查您的问题和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samrudhee:

    VDD 的电流规格为2.5mA 的最大值。 有关详细条件、请参阅数据表电气特性。

    部署时还可以使用电阻器。 DRV3901将监测电流并尝试调节电流、直到部署时间结束。

    谢谢!

    Ibinu