This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:BLDC 电机控制器

Guru**** 2434940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1405817/drv8962-q1-bldc-motor-controller

器件型号:DRV8962-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV7308

工具与软件:

您好!

我计划构建150W BLDC 电机控制器、建议我为我的应用提供任何合适的电机控制器 IC。

输入电压:150-300V 交流

输入功率:50-150W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilavarasan:  

    感谢您在我们的论坛上进行联系。  

    更能满足您系统要求的全新 DRV7308集成式 GaN-FET 驱动器将成为 BLDC 驱动器。 在无需散热器的情况下、此器件可提供高达450V 的电源电压、5A 峰值输出以及250W 的额定功率。 请 在此处找到产品页面

    我们提供的其他驱动器(如 DRV835x)通常最大值约为100V、可能不适用于该更高电压的应用。  

    此致、

    -约书亚