This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要多少能量才能从污垢中掉下来

Guru**** 2434940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406173/how-much-energy-is-required-to-fall-off-dirt

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2911

工具与软件:

您好!

目前、当我们向客户演示 ULC 的功能时、客户用厕纸模拟污垢。

在演示过程中、我只看到水反弹、但不能完全掉下来。

客户询问、如果出现这种情况、需要多少能源、或者应该采取什么措施来消除这种情况?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    感谢您的咨询。 整体而言、ULC 只能排出不是很粘的轻度污垢或泥浆、 排出湿的厕纸将具有挑战性。 目前、LCS-FL-RNG15演示的 DRV2911 EVM 默认功率设置为4-5W 峰值。 您可以将 PVDD 从30V 增加至33V 以增强性能。 此外、您可以增加输出端 LC 滤波器的电容器来增加 LCS 上的电压、但 排出卫生纸仍然具有挑战性。