This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:使用霍尔电流传感器、而不是 Rsense

Guru**** 1797760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1401120/drv8353-using-hall-current-sensor-instead-of-rsense

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件: DRV8350

工具与软件:

您好!

我计划使用 DRV8353作为 PMSM 电机控制器的栅极驱动器

但由于功率较高、我无法使用 Rsense 来检测相电流。

我的问题是、我能否使用霍尔电流传感器代替 Rsense

如果可能、请告诉我如何操作

感谢阅读

Ryder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryder:

    我对您的问题不完全了解、让我与我的团队核实并回复您。 明天我会发布最新消息。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryder、

    下面是 我们 基于霍尔效应的电流传感器解决方案的链接、这些解决方案可用于替代分流器。  如果您使用基于霍尔效应的传感器、则不再需要 DRV8353中的放大器。  然后、我会推荐 DRV8350 (无电流分流放大器)而不是 DRV8353。

    https://www.ti.com/technologies/current-sensing-solutions.html

    下面是使用基于霍尔效应的电机驱动解决方案的参考设计。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010059

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryder:

    我将关闭此主题帖、如果您有任何其他问题、请再发布一个 E2E 帖子。

    此致、

    Yara