This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:电流检测出现故障

Guru**** 2438020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403401/drv8353-faulty-current-sensing

器件型号:DRV8353

工具与软件:

大家好、我看到了关于电流检测故障的相同问题。 我想了解电流检测故障的已知问题或解决方案。 在我们的应用中、我们使用 B 和 C 放大器来检测电流信号。 SOB 的输出对应于实际测试电流、但 SOC 的电压电平即使是0A 也会受到影响。 我们使用相同的测试电流表来检查 C 放大器功能。 SOC 的输出远大于我们根据数据表中的公式计算出的值。 请帮助解决此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运行这些测试时是否使用了 EVM? 多个装置上是否存在此问题? 您是否有任何 SOx 的波形?

    此致、

    Yara