This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:什么限制了峰值输出电流?

Guru**** 2434940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404219/drv8412-what-limits-the-peak-output-current

器件型号:DRV8412

工具与软件:

DRV8412数据表指出"双全桥模式下高达2 x 3A 的持续输出电流(2 x 6A 峰值)"、但每个输出引脚的脉冲峰值电流(IO_PULSE 为15A)。

我对这一点的解释是、该板每个输出引脚可以承受15A 的电流而不会损坏、但它会在如此高的输出电流下快速进入过热关断状态。 因此、热性能将 DRV8412限制为2x6A 峰值。 是这样吗? TI 是否有任何有关 DRV8412可以维持2 × 6A 多长时间的测试数据? 可能位于评估板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内审查您的问题和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。  

    器件在达到热关断阈值之前承受如此大电流的时间取决于电路板布局布线、层数、覆铜厚度、散热等

    此器件不存在此类热数据。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    您是否能够分享有关数据表中所列2x6A 峰值是如何确定的信息? 这是否基于实验数据、您知道测试条件是什么吗?

    我 意识到  热性能会因实施情况而显著变化。 目前我正在寻找最大驱动电流/热性能的相关信息、因此我可以将我的设计与之进行比较。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下应用手册、其中详细介绍了我们如何指定电机驱动器电流额定值。

    了解电机驱动器电流额定值 

    此致!

    David