This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:ISO7637测试报告(pulse1、2a、2b、3a、3b、 5b)

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1402889/drv8705-q1-iso7637-test-report-pulse1-2a-2b-3a-3b-5b

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

希望你很好。

如您所知、DRV8705和 DRV8244的电源采用电池连接。 对于实际汽车而言、由于其他电感负载开启和关闭、电池线路会产生脉冲。 ISO 7637标准对其进行了总结。

我想知道 TI 器件是否执行了 TEST (pulse1、2a、2b、3a、3b 5b) 以及如何承受这些脉冲的极高电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    让我来检查一下、明天再联系您。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthivasan、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问。 此主题需要 NDA。 请联系我们、说明客户名称、应用程序用例和保密协议供货情况。

    此致

    森田信也