This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:电流监控电路

Guru**** 2438020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832EVM, DRV8832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404855/drv8832-current-monitor-circuit

器件型号:DRV8832

工具与软件:

团队成员、您好!

我们将此电机驱动器 IC 用于一个家庭自动化项目、以便我们测量/观察电流测量结果。 因此、只要出现故障或失速情况、我们就可以手动控制电机的功率。

请告知我们如何使用此器件实现此逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    可以通过监测 ISENSE 引脚来测量/观察电流。  当引脚 ISENSE 上的电压超过 VILIM (0.2V)时、检测到过流。 应调整 RSENSE 电阻器的大小以设置所需的 ILIMIT 电平。

    RISENSE = 0.2V/ILIMIT

    确保将 ILIMIT 设置为高于正常工作电流、以避免误跳闸。  

    还建议使用我们的 DRV8832EVM 评估此设计。 用户指南中介绍了所有原理图、布局和操作过程。  

    DRV8832EVM 评估板|德州仪器 TI.com 

    《DRV8830-32用户指南》(TI.com) 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我知道、在 ISENSE 的帮助下、我们可以识别过流故障。 但是、我们可以通过什么方法来检查实际流动的电流?

    我们有多个产品型号、这些型号将具有不同的负载。 我们需要根据要求为所有型号设置电阻器限值。 如果是这样、我们需要管理多个难以生产的 SKU。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    DRV8832具有电流调节功能、但没有集成电流检测功能。 为了监测流经负载的实际电流、您需要我们提供集成电流检测功能的电机驱动器之一。  

    外部电流感应也是一种选择、但需要外部元件、布板空间、固件等。TI 的集成解决方案值得寻找一种解决方案。  

    DRV8213 具有一个实现电流检测和调节的内部电流镜。 这样就无需使用大型电源分流电阻、从而节省电路板面积并降低系统成本。 此输出可直接馈送到 MCU 以进行恒流监控。  

    此致!

    David