This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:在 DVDD 开路故障事件期间、GHx、SHx、GLx 和 SLx&quot 的输出电压是多少?

Guru**** 2438690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406042/drv8705-q1-what-is-output-voltage-of-ghx-shx-glx-and-slx-during-dvdd-open-failure-event

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

在 DVDD 开路故障事件期间、"GHx、SHx、GLx 和 SLx"的输出电压是多少?

引脚 FMEA 只会说"器件外部数字电源缺失、器件不工作"、但不提及这些电压。  

此致、
OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、越智山

    感谢您的提问。  

    当 DVDD 断开时、表示 DVDD 上没有电源。 最终 DVDD 上电复位条件、因此外部 HS 和 LS FET 会通过 GHx/GLx 下拉方式关断。

    此致

    森田信也