This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:高度尺寸典型值

Guru**** 2434940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1405289/drv8908-q1-height-size-typical-value

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

团队、

 如下所示、DRV8908高度尺寸在数据表中仅具有最大值。 您能提供典型数字吗?

对于 DRV8718、 数据表中仅显示了最大高度值、如下所示。 您能提供典型数字吗?

客户需要这些。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对这些信息的需求是什么?

    您能在这里解释一下应用和系统级需求吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthi、

    客户正在设计兼容的设计、以匹配不同供应商 P2P 解决方案中的器件。

    您能为这些引脚提供典型值吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果有这样的信息、请允许我在内部检查一次。

    此致!

    Keerthi