This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:SPI 通信中的 STEP/DIR 引脚设置

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386528/drv8899-q1-step-dir-pin-setting-in-spi-communication

器件型号:DRV8899-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

 当客户通过 SPI 控制此器件时、您能给我关于 STEP/DIR 引脚设置的建议吗。 可以同时打开两个引脚吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    是的、当器件由 SPI STEP 和 SPI DIR 控制时、可以不连接 STEP 和 DIR 引脚。 这些引脚具有内部下拉-请参阅下面的数据表。 无论如何、选择 SPI 模式控制时、引脚上的逻辑输入都将被忽略。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的回答。

    此致、

    Youhei MIYAOKA.