This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:IC 经常出现故障。

Guru**** 2437590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406098/drv8873-q1-ic-going-bad-frequently

器件型号:DRV8873-Q1

工具与软件:

 Vdd 引脚和 GND 引脚短路的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    有一些可能性、但最常见的情况是超过规格的绝对最大额定值。

    此致

    森田信也