This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:隔离式电源

Guru**** 2437600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393927/drv8316c-q1-isolated-power-supply

器件型号:DRV8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8316C

工具与软件:

你好

关于通过隔离式电源运行控制器、是否需要考虑哪些因素?  

也就是说、将 DRV8316C 与由电隔离电源供电并在所有 I/O (PWM/电流检测等)上进行数字隔离的控制器件连接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:  

    感谢您发送编修。

    请允许我在本周就这一隔离问题进行探讨并采取后续行动。

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:  

    很抱歉、此响应出现延迟。  

    如果此问题仍在处理中、请在下面找到我的回复:  

    如果连接为 I/O 低电压、则这种隔离应该没有问题。 如果与功率级或电源 GND (较高电压 GND)连接、则采用逻辑/数字 GND 平面和较高电压/系统 GND 平面可能会大有裨益、可确保任一系统(驱动器和 MCU)上的高电压和低电压保持合理隔离。  

    再次感谢您的耐心等待、谨致问候。

    -约书亚