This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:基极电流计算

Guru**** 2438690 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1405730/mcf8329a-base-current-calculation

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

您好!

您能否帮助我们了解如何计算 MCF8329A 的基极电流?

产品说明书不是很清楚。  

  • 电流检测电阻0f 0.5mΩ
  • 20V/V 的电流检测增益
  • 预计 RMS 电流为~25A

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    计算基极电流时、我们建议 更改 RSENSE 和/或 CSA_GAIN、使 公式1.5 /(RSENSE * CSA_GAIN)的解略高于电机的额定最大峰值电流。 在该电机的情况下、我不知道最大额定峰值电流、但假设60A 接近、您应将 CSA_GAIN 设置为5V/V、从而使1.5 /(0.005 * 5)= 60A。  

    当 CSA_GAIN 和 RSENSE 最终确定后、必须将一个比例因子应用于在 SO 60 *(32768/1200)之前找到的值。 然后将该值转换为十六进制、并将十六进制值放入 BASE_CURRENT 位字段中。

    我们有一个即将发布的视频、该视频可能有助于首次设置 MCF8329A、您可以通过以下链接下载该视频:

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../03ca804d-4764-47b7-93ef-dd46c5ac18d7

    访问代码: fXJM6S!4

    我还将在此处链接 MCF8329A 调优指南的早期版本、但本指南仍会更改: tidrive.ext.ti.com/.../d499b389-73c3-42ba-91aa-f6156f95139c

    访问代码: Z5F1sv/I

    此致、

    约书亚