This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:询问使用 DRV8323RS 测量相位分流电流的可能性。

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404506/drv8323r-inquiry-about-the-possibility-of-phase-shunt-current-measurement-with-drv8323rs

主题中讨论的其他器件:DRV8323RDRV8323

부품 번호:DRV8323R

도구 μ 소프트웨어 ̊ C:

您好!

我们使用 DRV8323RS 来控制 PMSM、并使用低侧分流电阻器测量相电流。
我想问是否可以使用 DRV8323RS 测量相位分流方法、而不是低侧三分流方法的电流。

此外、使用相位分流方法时、是否有任何预防措施需要考虑?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李承烨  

    感谢您发送编修。   

    请允许我在第二天之前仔细研究你的问题并进行跟进。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李承烨  

    我们的 DRV8323RS 驱动器仅适用于低侧电流检测。 电流检测输入(SNx/SPx)具有较低的绝对最大电压额定值、如果与电机相位内联连接、很容易超出该额定值。 (请参阅下面的评分)。  

    是否希望/系统要求在低侧分流检测上使用内联电流检测? 如果是这样、最好使用外部放大器而不是内部 DRV8323 CSA。  

    我希望这些信息对您有所帮助!  

    此致、

    -约书亚