This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:电源问题

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1404623/drv2605levm-md-power-supply-issue

器件型号:DRV2605LEVM-MD

工具与软件:

您好!

最近、在使用 DRV2605LEVM-MD 时、 我们 遇到了在同时驱动多个振荡器时 EVB 自动复位或限制电流的问题。

最初、我们 认为这可能是电源问题。 但是、在根据用户指南使用四个不同的电源进行测试后、我们发现了以下几点:

我们的测试结果:电源(VBAT)设置为5V 1.6A。 (在触觉控制台2.6.0.2/ 实时模式下进行测试)

DRV

MSP

我们的测试结果

用户指南中的信息

VBAT

USB

电源将电流限制到500 mA、振动器的所有八个振动都很弱。

建议使用额定电流为1.6A 的外部电源端子(由用户指南第2页)。

VBAT

VBAT

当激活3个或4个振荡器且电流超过500 mA 时、EVB 将关闭。

建议使用额定电流为1.6A 的外部电源端子 (由用户指南第2页)。

USB

VBAT

当电流低于1.6A (建议在用户指南中使用)时、所有八个振荡器正常工作。

USB 协议允许每个端口使用500 mA  (由用户指南第11页)

USB

USB

当电流低于1.6A (建议在用户指南中使用)时、所有八个振荡器正常工作。

USB 协议允许每个端口使用500 mA  (由用户指南第11页)

 

这种行为 不一致 以及用户指南中的信息。 有人可以帮助我们解决这个问题吗?

此致、

Kevin Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我明白了、问题是您在外部为驱动器器件供电时。 这样做时、电源上设置的电流限制是多少? 1.6A 或500 mA?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    我使用电源时、电流被限制在500 mA。

    除了 EVB 上的跳线之外、是否有任何寄存器需要额外调整?

    此致、

    Kevin Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、仅需要更改 EVM 上的跳线。

    USB 可能提供的电源超过500 mA。 您是否已通过 USB 电源板将其连接? 仅使用500 mA 时、不太可能强力驱动所有8个执行器。 UG 中:"由于 USB 协议允许每个端口使用500 mA、保守估计允许使用 USB 电源运行两到三个传动器和驱动器(每个驱动器或传动器的最坏情况为150至200 mA、具体取决于传动器)。" 您可以测量进入传动器的电流、以便使用 USB 电源进行进一步研究。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、我将在使用 USB 电源时测量传动器的电流。
    此外、使用外部电源时、为什么总电流限制为500 mA?
    如何在使用外部电源时操作 EVB 上的多个传动器(> 500 mA)?
    此致
    Kevin Huang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的道歉我可能误解了。 我想您是要电源的电流限制设置为500mA。 电流限制设置为多少?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将外部电源设置为5V 和1.6A。 但是、我注意到、随着我连接更多传动器、振动强度会降低。 在~总电流后、我发现无论我连接多少个额外的传动器、它都会达到大约500 μ A 600 mA、并且不会进一步增加。 电流  ~限制在大约500 μ A 600 mA。

    您能建议如何解决此问题吗?

    此致

    Kevin Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    在我看来、这是电源方面的一个问题。 借助 USB、所有驱动器均可充分驱动全部8个传动器、因此驱动器或 EVM 不存在问题。 切换到外部电源时、性能会下降、但 EVM 更改非常简单。 唯一的变化是电源布线。  

    当您尝试各种电源时、是否也尝试过相同类型的电源? 您是否可以尝试任何其他电源?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特