This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8425:电流振荡波形

Guru**** 1797640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8425, DRV8425E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1405800/drv8425-currrent-oscillation-waveform

器件型号:DRV8425

工具与软件:

Dears、

如附件中所示、在 Iout 波形中观察到振荡。

关于这种振荡、您有什么建议吗?

该电路根据 EVM 板进行设计。

当负载较小时、VOUT 波形显示为三角波。 这是否正常?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我24小时查看此内容。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从上面的示波器捕获可以看出、满量程电流(IFS)为9.8A。 建议仅将 DRV8425驱动为最大2A IFS

    所用的步进电机每相位的峰值电流是多少?

    此输出电压行为是在负载变化时还是在空载时发生变化?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    休伯特、您好!

    DRV8425是一款步进电机驱动器。 您与我们分享的波形看起来不像步进电机波形。 您可能指的是采用 BDC 电机的 DRV8425E 或 P 器件? 请澄清。

    您能否分享一下 使用的原理图、电机规格和电桥控制逻辑?  

    此致、Murugavel