This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311HEVM:尝试确定 DRV8311HEVM 上所提供的准确器件

Guru**** 1797640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311HEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1405315/drv8311hevm-trying-to-ascertain-the-exact-device-supplied-on-on-drv8311hevm

器件型号:DRV8311HEVM

工具与软件:

您好!

我们正在尝试评估 DRV8311P 电机驱动器版本 IC。 这使用 tSPI 而不是直接 GPIO 驱动的 PWM 输入、这使我们能够释放一些 MCU I/O

我们想购买  DRV8311HEVM、但根据 EVM 的 BOM、它附带了不支持 tSPI 的 DRV8311H 版本器件。
似乎没有任何其他 EVM 套件型号可用。 我们是否打算使用"P"版本的芯片重新销售 EVM? 我们想购买10个器件、所以不要仅仅是重新加工10块电路板的风扇、尤其是底部有散热焊盘。

非常感谢、

Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    DRV8311HEVM 已自动组装并针对 DRV8311H 硬件器件进行了配置。 它还与 DRV8311S 和 DRV8311P 型号兼容、但用户需要修改电路板、使其与 SPI/tSPI 器件兼容

    DRV8311HEVM 用户指南介绍了使 P 型号在 HEVM 上工作所需的细微修改。

    https://www.ti.com/lit/ug/slou552/slou552.pdf

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    是的、 DRV8311HEVM 用户指南的确解释了一些添加/移除电阻器等的"小修改"、并且没有问题。

    它并未提及必须将一个带有散热焊盘的0.4mm 细间距 QFN 器件拆焊并与 DRV8311P IC 型号一起重新放置。

    我不认为这是小修改!! 用户手册中省略了此过程、您的回复看起来就像这样
    您试图避免承认必须更改其中10个用户的客户的用户体验非常糟糕。

    此致、 
    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    对此造成的不便、我深表歉意。  

    我将向我们的内部团队提供此反馈、以帮助改进我们未来的 EVM 评估体验。

    如果您在 EVM 评估中遇到任何难题、请告知我们。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Akshay、非常感谢。