This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:用作 LLC 驱动器级

Guru**** 2434940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406211/drv8161-use-as-an-llc-driver-stage

器件型号:DRV8161

工具与软件:

客户对作为隔离式 LLC 功率级一部分的 DRV8161半桥栅极驱动器感兴趣。  智能栅极驱动器的额外灵活性允许一些有用的压摆率优化。

数据表未指示最大 PWM 频率、但时序数据看起来很有希望。

是否有关于在 LLC 电源拓扑中使用该器件的想法?

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的提问。 我的目标是在一周结束前提供反馈。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我们在 TI 实验室使用 DRV8161 EVM 测试了高达100kHz 的电机操作、未发生任何问题。

    只要在应用中未违反器件的额定电压、并且开关行为和压摆率似乎符合您的需求、它就应该是好的。

    您可以使用我们的 EVM 评估器件的运行。

    此致!

    Akshay