This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:具有 FET 选择的栅极驱动能力

Guru**** 2434940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406696/drv8305-q1-gate-drive-capability-with-fet-choice

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具与软件:

您好、MD 团队-  

DRV8305栅极驱动电流能力(灌电流、拉电流)是否能够驱动我当前的应用曲线(FET 处于饱和模式)、不会出现任何问题?

您是否发现使用 DRV8305驱动应用配置文件存在任何问题? 谢谢!

 

电压范围:9V 至16V (典型值12V)

环境温度:-40度至125度

FET : IAUC100N04S6N015.

栅极电阻:假设在没有栅极电阻的情况下直接驱动。

BLDC 频率:20kHz

个人资料:

1) 16Arms 连续

2) 2)请参阅下面的波形