This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:关于 VDRAIN 的问题

Guru**** 2438690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406004/drv8343-q1-question-about-vdrain

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

1.我想问是否需要在 VDARIN 引脚上添加 RC 滤波器吗? 如果是、您是否有任何建议值?  

2. 可否知道电机输出短接到电源时的 VTH 值是多少?

提前感谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:  

    感谢您的提问。   

    今天请允许我回答这些问题。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:  

    Unknown 说:
    1. 我可以问是否需要将任何 RC 滤波器添加到 VDARIN 引脚吗? 如果是、您是否有任何建议值?  [报价]

    VDRAIN 引脚输入上不需要使用滤波器、它应直接连接到 MOSFET/电池输出的漏极。  

    您希望尽可能减小实际 MOSFET 漏极和 VDRAIN 引脚之间的任何差异。  

    Unknown 说:
    2.  我是否可以知道当电机输出与电源短路时的 VTH 值是多少?

    此信息似乎无法提供、因为它是器件的内部阈值、在外部不是规格。

    请问查询的原因是甚么?  如果对电源短路/接地短路功能有任何问题、我很乐意为您提供帮助!  

    此致、

    -约书亚  

    [/quote]