This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:直流电机速度控制问题。

Guru**** 1795920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407243/drv8242-q1-dc-motor-speed-control-question

器件型号:DRV8242-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户正在审查 DRV8242SQRHLRQ1至 EWP。

现有的半桥驱动器(DRV8904QPWPRQ1)通过在 PWM 控制下改变频率和占空比来控制速度。

DRV8242SQRHLRQ1检查未确认占空比设置部分。

请指导我如何控制 SPI 版本的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电机转速可由输入引脚上的 PWM 信号(占空比)控制。  

    根据负载配置(高侧或低侧)以及要驱动电机的方向、数据表中的控制表会显示哪些输入保持高电平或低电平、以及哪个输入保持 PWM。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  David:

    感谢您的支持。

    客户表示需要通过通讯接口调整速度。

    请推荐规格与 DRV8242-Q1类似或更高的产品。