This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1EVM:软件上的 GUI 安全标志

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1, DRV8899-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407333/drv8899-q1evm-gui-security-flag-on-software

器件型号:DRV8899-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8899-Q1

工具与软件:

你(们)好

我的客户 Magna 希望评估 DRV8899-Q1 EVM。 他们通过一些工具(https://www.virustotal.com/)运行了我们的软件、并返回了一些标志、使他们对下载犹豫不决。 是否有 EVM 软件的安全版本?

另一种选择是使用 TI Cloud Agent、但他们也犹豫不决。 云工具是否会将任何数据上传到 TI 云或其他服务、或者是否可以使用?

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    适用于我们所有 EVM (包括 DRV8899-Q1EVM GUI)的 GUI 工具都基于 TI GUI Composer https://dev.ti.com/ 、该工具广泛用于 TI 业务部门以及全球客户。 GUI Composer 的后端基于 Node.js (一个通常用于网络应用的 JavaScript 运行时)。 桌面应用程序和基于 TI 云的应用程序都使用完全相同的后端。 在运行时期间、为 GUI 数据流量建立本地网络服务器。 这可能是客户的 IT 软件标记它的原因。  

    [报价 userid="300191" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407333/drv8899-q1evm-gui-security-flag-on-software ]另一种选择是使用 TI 云代理、但他们也犹豫不决。 云工具是否会将任何数据上传到 TI 云或其他服务、或者是否可以使用?[/QUOT]

    这里是 TI GUI Composer 的入门指南、网址 为 https://dev.ti.com/gc/v2/help/GC_UserGuide_v2/getting-started.html。  请查看此常见问题解答。 关于数据事务、EVM 硬件之间存在双向进出 GUI 应用程序的数据流。 如果没有双向数据流、GUI 将无法与 EVM 通信、反之亦然。 这些是与 EVM 操作相关的数据。

    可点击此处查看 TI 隐私政策  和 www.ti.com/.../privacy-policy.html、点击此处查看使用条款和 https://www.ti.com/legal/terms-conditions/terms-of-use.html。 

    关于客户防病毒工具报告的标记、请让我与我们的 GC 团队核实并与您联系。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是 GC 团队的反馈。 该特定应用程序已在相当长时间之前发布、而且我们现在对其进行了一些改进、即我们如何创建安装程序以供离线使用。 我们尝试了几个最近发布的应用程序、但它们似乎没有被标记。 但是、我们发现 、有时一些防病毒软件或安全软件会错误地标记内容。 解决这一问题的唯一方法是与软件供应商合作、消除错误肯定。

    客户可以使用从该链接 https://dev.ti.com/gallery/dl/DRV8889Group/DRV8899-Q1/ver/1.0.0?platform=win 下载的 Windows 安装程序。在单击此链接之前、客户必须使用其 myTI 凭据登录 dev.ti.com/gallery。 如果客户的防火墙不允许从 Web 安装运行时、他们可以先下载本地运行时安装程序、并在安装脱机应用程序时指向该安装程序。 这是运行时 Windows 安装程序的链接、 https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-7.2.0-windows-installer.exe。   

    云版本可以使用此链接 https://dev.ti.com/gallery/view/DRV8889Group/DRV8899-Q1/ver/1.0.0/运行 。  通过在线版本的应用程序(即在云中评估),我们确实收集了一些使用信息。 根据我在上一份回复中强调的 TI 隐私政策、这是一项 TI E2E 或其他在线服务。 我希望这对您有所帮助。 谢谢你。  

    此致、Murugavel