This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:SPI 频率和原理图

Guru**** 2436920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407355/drv3901-q1-spi-frequency-and-schematics

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

 DRV3901-Q1的 SPI 频率范围是多少?

此外、是否有可能获得评估板的原理图?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!  

    我的团队伙伴将对此进行调查并作出回应。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!  

    您是否有权访问数据表? 数据表中提供了 SPI 频率。 您可以通过以下链接申请访问 EVM 原理图和数据表: https://www.ti.com/drr/opn/DRV3901-Q1EVM-GUI-FW-DF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实可以访问数据表、但似乎无法找到 SPI 工作频率。  您能告诉我它在哪个页面/部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位于 6.6 SPI 时序要求表中。 您所要做的就是将 SCLK 最小周期转换为频率。 Hz = 1/s