请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8306 工具与软件:
您是否能够使用栅极输出来驱动270V 电机的隔离式栅极驱动器? 我会将 VM 设置为6-7V。 是否仍需要使用电荷泵以避免出现故障? 如果是这样、我在7V 下使用 VM、高侧和低侧栅极上的电压会是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
使用我们的电机栅极驱动器的栅极驱动器输出来驱动隔离式栅极驱动器应该不会出现问题。 此处需要确保 GHx 和 GLx 的输出符合 隔离式栅极驱动器输入的规格。
对于内嵌式相位检测、只有在电压降低到器件可以处理的电压时、此方法才有效。
Unknown 说:我会将 VM 设置为6-7V。 是否需要仍使用电荷泵以避免出现故障?
我们的电机驱动器为电荷泵提供欠压保护功能。 您将不得不使用电荷泵、否则器件会出现故障。
当 VM 为7V 时、您可以预计 GHx 和 GLx 电压会比 VM 高大约6V。
此致、
约书亚