This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C:正在查找日清纺微电子有限公司®︎NJW4302的替代器件

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315A, MCF8315C, MCF8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408313/mcf8315c-looking-for-replacement-device-of-nisshinbo-micro-devices-inc-njw4302

器件型号:MCF8315C
主题中讨论的其他器件:MCT8315A、、 MCF8315EVM

工具与软件:

您好!

将对 NJW4302 (三相直流无刷电机控制 IC、已随附数据表)进行 EOLD、我的客户正在寻找替代器件。 TI 有什么建议吗?
e2e.ti.com/.../NJW4302.pdf

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 K。 Hirano,

    额定峰值电机电流是多少? 我们的大多数集成控制器件都是集成式 FET、因此额定峰值电机电流可能会限制对器件的选择。  

    对于4.5V 至5.5V 的电机、我们通常建议使用 DRV10x 器件、如 DRV10964DRV10987。 DRV 不像 NJW4302那样提供速度调节、因此必须在外部实现。 大多数 DRV10x 都是无传感器的、因此如果客户更喜欢有传感器解决方案、我推荐查看 DRV10970

    对于具有速度调节功能的器件、我建议查看 MCF8315C 或 MCT8315A。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    感谢您的答复。
    让我来进一步了解 MCT8315C。
    MCF8315C?模式可以根据 PWM 信号的频率来控制无刷电机的速度
    此外、为了使用频率模式、有必要通过 I2C 总线设置模式、并且似乎在不更改 F/W 模式的情况下无法使用它、对吧?
    是否有任何设备仅支持带硬件设置的频率模式?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCF8315C 频率模式可根据 PWM 信号的频率控制无刷电机转速?

    是的、输入 PWM 频率将决定电机的速度命令。 若要调整速度命令、需要更改 PWM 信号频率。

    此外、为了使用频率模式、必须从 I2C 总线设置模式、并且似乎在不更改 F/W 模式的情况下无法使用该模式、是吗?

    正确、要设置由输入频率控制的速度模式、需要通过 I2C 设置速度模式。 然后可以将此设置写入 EEPROM、以便在将来上电时、MCx8315x 将速度模式设置为频率模式、而无需 I2C 配置。

    是否有任何设备仅支持频率模式且采用硬件设置?

    通过将 MCF8315C 和 MCT8315A 配置写入 EEPROM、可以通过 I2C 将两者配置为在上电时处于频率模式。 这对客户是否有效?  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    为了以防万一、让我确认我的客户是否正确理解了您的答案。
    以下理解是正确的?

    -在 wavenumber 模式下,电机转速可以通过提供给 MCF8315C、MCT8315A 等 SPEED 引脚的信号频率进行调节
    -需要通过 I2C 总线更改设置,但一旦配置被写入 E2PROM ,就不需要重新配置。

    他们还有如下问题。

    Q1:是否可以请求制造商或 TED 针对普通 E2PROM 之类的东西工作、并通过写入 MCF8315C、MCT8315A 或类似产品的设置来实现它?
    问题2:是否有用户在这样做?
    Q3:如果可行、是否可以使用 MCF8315EVM 等开发套件来确定设置值?
    Q4:MCF8315C 和 MCT8315A 都没有传感器、但主要差异是什么? (我不明白 MCF8315C 上的 FOC 是什么。)  尽管他们看到了以下 E2E 线程、但无法很好地理解这些线程之间的差异。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379193/mcf8315a-part-number-difference?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCF8315C#
    https://e2e.ti.com/blogs_/japan/b/automotive/posts/669375

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 K。 Hirano,

    如果通过编号、客户表示频率模式或在 SPEED_MODE/SPD_CTRL_MODE 下为3h、则客户对这两项的理解是正确的。

    问题1:我们通常不会在制造时为客户对 EEPROM 进行编程。

    问题2:我们的客户会对 MCx 器件的 EEPROM 进行编程、然后将其安装到电路板上、目的是再次访问 I2C 引脚。

    Q3:可以使用 MCF8315EVM 来确定适用于其应用的寄存器设置。

    Q4:主要区别在于 MCF83xx 的 FOC (场定向控制)电机换向和 MCT83xx 的梯形换向。 与 Trap 相比、FOC 通常可以实现更高的效率和更好的声学性能。 另一方面、Trap 算法可以实现比我们的 FOC 算法更高的速度。

    本视频系列中的视频4和9可能会帮助客户更好地了解 FOC 和陷波换向算法之间的区别: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-brushless-dc-motors.html#tab-1

    此致、

    约书亚