This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:查询外露散热焊盘的实际尺寸

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409264/drv8871-query-regarding-actual-dimension-of-the-exposed-thermal-pad

器件型号:DRV8871

工具与软件:

 请确认并提供外露散热焊盘的实际尺寸、因为最新数据表中提供了两个实际尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     外露散热焊盘的尺寸 可从您的第一个图像中得出。

    这些尺寸是不同的、因为偏离了模板厚度。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前提供的尺寸是可以接受的、但它们指的是散热焊盘的尺寸。 我需要部件内实际散热焊盘的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    散热焊盘尺寸可在.bxl 文件中找到。 bxl 文件 是通用原理图符号和布局封装(包括散热焊盘)、可转换为各种 CAE/CAD 封装。

    按封装查找产品|德州仪器(TI)(TI.com) 

    此致!

    David