This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:FOC 的一些使用问题

Guru**** 1797760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409691/mcf8316a-some-issue-of-the-use-of-foc

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

TI 人好

我的客户刚刚开始调试 MCF8316A 及其 EVM 板、我想确保、

1.我们应该使用什么工具对 EEPROM 进行调试和编程? 我们有教程吗?

2.  对于芯片的 I2C 接口、能否读出所有的电机参数并控制启动/停止电机?

3. 如何使用我们的电机参数提取工具 MPET?

4. I2C 接口是否无法在电机运行时修改 FOC 参数、而只能通过 EEPROM 编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘玉喜

    1.使用 Motor Studio -从 ti.com 下载

    2.是的。 使用 GUI 和 EVM、我们可以读取所有参数(调优寄存器)

    3.我们正在做简短的技术说明,这将很快发布. 您可以访问最近的在线研讨会链接 https://ti.webex.com/ti/ldr.php?RCID=86fc0fff8d2726818542635fb5353db8

    4.修改除电机参数(R、L、KE)、PWM 开关频率、栅极驱动器以外的许多参数。 一般建议停止电机并进行更改

    谢谢、此致

    Venkatadri S.