This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:从非活动状态/睡眠状态到工作状态的状态转换时间

Guru**** 2432780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1, DRV8106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1405933/drv8706-q1-time-for-state-transition-from-inactive-state-sleep-state-to-operating-state

器件型号:DRV8706-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8106-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

DRV8706-Q1/DRV8106-Q1是否可以直接从非活动状态/睡眠状态转换至运行状态?

我们关心的是转换时间;tWAKE。

如果驱动器需要通过待机状态从非活动/睡眠状态转换到运行状态、至少需要 tWAKE。

如果驱动器可以直接从非活动/睡眠状态转换到工作状态、如何考虑延迟?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirata San、

    让我通过电子邮件回复该主题。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita-San:

    谢谢你。 期待您通过电子邮件提供反馈。

    此致、

    平田