This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2901:DRV2901-ULC1001原理图审核

Guru**** 1796000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407014/drv2901-drv2901-ulc1001-schematic-review

器件型号:DRV2901
主题中讨论的其他器件:MSP430F5510ULC1001DRV2911

工具与软件:

专家、您好!

您是否想帮助检查随附的原理图和布局?

e2e.ti.com/.../_EA81056E016D719AA852_.pdf

e2e.ti.com/.../MSP430F5510_2B00_ULC1001_2B00_drv2901_5F00_V1_5F00_0_5F00_20240828_5F00_1553_5F00_write_5F00_locked.brd

e2e.ti.com/.../MSP430F5510_2B00_ULC1001_2B00_drv2901.DSN

此致、

文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:  

    当然 我们可以看看这个。

    我想分享的是、我们还有另一个超声波镜头清洗驱动器(DRV2911)、其尺寸比 DRV2901小得多。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney:  

    感谢您提供的信息。  

    原理图和布局检查是否有任何更新?

    此致、

    文廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:  

    我已经查看了文档并回答了两个问题。

    您知道客户镜头盖的阻抗响应是什么吗? 输出端的 LC 滤波器和 I/V 检测路径组件需要根据特定的镜头盖设计进行修改。  

    此外、我们还有另一种用于超声波镜头清洁的驱动程序(DRV2911)、其尺寸更小且成本比 DRV2901低得多。 客户之所以选择 DRV2901有任何原因?

    谢谢

    海龙