This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:输出

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409280/ulc1001-drv290xevm-output

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001

工具与软件:

你好。

ULC100的 PWM 输出是否设置为在 Freq_Start 和 Freq_Stop 之间随机输出? 我想了解 ULC1001的 PWM 输出设置。

下图显示了 ULC1001的输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonbin,  

    PWM 输出没有 设置为在 Freq_Start 和 Freq_Stop 之间随机输出。 输出根据 GUI 中的突发参数设置进行设置。 输出频率从 Freq_start 开始、每步增加增量频率。 在达到 Freq_stop 时、将从 Freq_start 重复。  EVM 用户指南的第5.2节提供了更多详细信息。

    关于您的屏幕截图、 如果您可以提供详细的设置和测量条件、我可以帮助您进行诊断。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    谢谢

    海龙