This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:停止 STEP 信号后、实际电流峰值与设定的电流值不匹配

Guru**** 1796260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8425, DRV8825, DRV8436
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408867/drv8825-the-actual-current-peak-does-not-match-the-set-current-value-after-stopping-step-signal

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件: DRV8436、DRV8425

工具与软件:

您好!

电机正常旋转后、客户会停止向 STEP 引脚发送脉冲信号、从而停止电机。 流经电机2相的电流经过测试、流经其中一相的电流 远大于所设置的300 mA 最大值。 这是否正常?

测试条件:电机正常旋转后、客户会停止向 STEP 引脚发送脉冲信号来停止电机。

衰减模式:混合衰减;微步进: 1/32;无电机负载

随附的列出了 OUT AOUT/BOUT 之后的相电流波形。

e2e.ti.com/.../The-actual-current-peak-does-not-match-the-set-current-value-after-stopping-STEP-signal.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    只要步进器在步进后停止、线圈电流就如 表2所示。 数据表第14页的"相对电流和步进方向"、基于电机停止的微步进。 假设 AVREF 和 BVREF 电压保持不变、则预计不会超过300 mA 的 IFS 设置值的100%。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugavel

    1. 经过进一步测试、AVREF/BVREF 的电压在 步进电机停止后保持稳定。
    2. 在混合衰减和慢速衰减模式下运行时、客户还在演示板上检测到了相同的行为。 但在快速衰减模式下未检测到相同的问题。
    3. 由于快速衰减会导致较高的电机噪声、因此客户希望使用混合衰减模式。

    支持需求:

     请帮助验证问题并提供任何建议、因为 我这里没有 EVM 板、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugavel

    添加电机简单型规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的参与。 我将寻找 EVM、看看我们是否可以重现该问题。 DRV8825是一款非常旧的步进驱动器。 我们的产品系列中提供了几款全新的步进驱动器、不仅性能更高、价格极具竞争力。 客户是否出于某种特殊原因想要使用 DRV8825?  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我已使用 EVM 进行了验证。 对于微步进的300 mA 或更低的目标电流、慢速或混合衰减不足以通过此器件将电流调节到该低电平。 为了确保正确调节到该低电流目标、必须使用快速衰减。 在除快速衰减之外的衰减模式下、电机电流超过目标电流是该器件的预期行为。

    如果不需要、我推荐使用 DRV8425、DRV8436等步进驱动器。 谢谢你。  

    此致、Murugavel