This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:FAULT 引脚电压在变为高电平(3.3V)之前为1.3V。

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409612/drv8889-q1-fault-pin-voltage-being-at-1-3v-before-going-high-3-3v

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

您好!

我当前正在对电机驱动器 DRV8889-Q1进行测试、而测试时观察到故障引脚在变为高电平(3.3V)之前实际上为1.3V。  

根据产品说明书、故障引脚是开漏引脚、在我们的电路中通过一个10K 电阻器上拉至3.3V。

如果您能帮助我理解在将故障信号置为高电平(3.3V)之前我们看到1.3V 电压背后的原因、那将会对我们的工作意义重大。 附加波形以供参考。

通道1:流经 AOUT1引脚的电流

通道2:FAULT 输出信号

谢谢、此致、

Vineet Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vineet、

    感谢发帖。 我怀疑 MCU 的外部 GPIO 引脚可能正在加载 nFAULT 开漏输出。 在此引脚上使用上拉电阻器时、只需两个可能的逻辑电平、在 FET 未导通时为高电平、在 FET 导通时为低电平。 请隔离此引脚上的所有外部负载并重新测试。 请通过测量其电阻来仔细检查上拉电阻的阻值。  

    此致、Murugavel