主题中讨论的其他器件:AM2632-Q1、
工具与软件:
我正在尝试在 MCU 和 DRV3901-Q1之间实现故障诊断。 我重复以下两个 SPI 事务。 1.向 CMD1写入 CLR_FAULT、2. 读取 STATUS0。 我将在触发器1和触发器2之间交替变化。 我始终可以读取触发器1置为有效的状态。 我绝不会读取置为有效的触发2。 我将使用连接到我们 MCU (AM2632-Q1)的 DRV3901-Q1 EVM 对此进行测试。 我已经移除了分流器、以便 DRV3901-Q1可以由 MCU 而不是板载 MSP430进行控制。