This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:SPx 和 SNx 短接至 GND 测试

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407861/drv8718-q1-spx-and-snx-short-to-gnd-test

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户进行了 SPx 和 SNx 短接至 GND 测试、发现在  该测试之后、我们器件相关的 SPx 和 SNx 对 GND 的电阻几乎每次都很小。 这是什么原因呢?

上面的示波器显示的是 SPx 和 SNx 波形

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    客户在 Q4输出端口进行了电池短路测试、发现 DVDD 电压降至2.5V、器件损坏。

    我的问题是:

    1. DVDD 下降的原因是什么?

    2. 8718的保护是否与 Q2有关? 是否未粘贴 Q2、短接至电池测试是否会导致电流流过 SH 至8718并损坏我们的器件?

    BR、

    Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:

    请允许我们24小时来查看此内容。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:

    您能分享一下原理图吗?

    这是直接对蓄电池短路吗?

    您可以在一次采集中捕获电流、PVDD、AREF、DVDD 吗?

    此致!

    Keerthi