工具与软件:
专家、您好!
我使用电机芯片 DRV8889。 应用场景是汽车灯的步进电机。 我有几个问题需要确认:
1.芯片连接电动机时如何布置线束有利于 EMC。 AOUT1和 AOUT2线束是否需要成对绞合? 双绞线对 EMC 是否有帮助。
2.由芯片设置的 TRQ_DAC 寄存器获得的电流精度和实际测试电流之间的关系如何? 例如、电机在不运行时需要具有保持电流、实际测试电流有10%的误差。 这是正常的。
3.是否有任何 DRV8889测试程序、我们需要一些示例代码来实现电机的加速和减速。
谢谢