This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV84121以支持 TEC 功能

Guru**** 2432280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408599/drv8412-drv84121-to-support-tec-funtion

器件型号:DRV8412

工具与软件:

嗨、团队:  

我看到我们建议使用 DRV8412来支持 TEC 控制。 您能帮助了解我们在这里是否有更好的选择来满足以下应用请求吗?

需要一个 TEC 驱动器芯片、具体选择要求如下
1.支持3.3V 电源电压;
2.支持差分±2.1V TEC 驱动电压输出;
3.输出电流大于1.1A (应用场景:在25°C 时,TEC 内部电阻为1.229Ω~1.502Ω);
4.最好支持 NTC 检测功能。