This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:电机驱动器部件推荐查询

Guru**** 2432250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306, MCT8329A, DRV8308, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408802/drv8308-motor-driver-parts-recommendation-inquiry

器件型号:DRV8308
主题中讨论的其他器件: DRV832X、DRV8306 MCF8329A、MCT8329A

工具与软件:

您好、TI 专家

客户以前在 ATM (自动柜员机)上使用过板上的 DRV8308 (TI)器件、但由于当时的交货问题、他们将其改为 MC33035 (ONSEMI)器件、并且目前正在使用该器件。

e2e.ti.com/.../MC33035_2D00_D_5F002800_ONSEMI_2900_.PDF

客户希望获得有关 TI 电机驱动器的推荐、该推荐值优于 MC33035 (ONSEMI)并且已长时间未发布。

客户使用的规格如下。
- BLDC 电机驱动器
- 200W 级
-输入电压:24V 直流
- 5V 用于 IC

您能否推荐合适的器件?

请检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    与 DRV8308和  MC33035最相似的器件是1x PWM 模式下的 DRV8306或 DRV832x。

    对于近期发布的器件、我们提供 MCT8329A 和 MCF8329A。 这些器件在无传感器和没有 IDRIVE 的情况下存在一些差异、因此客户可能必须使用栅极电阻器。

    此致、

    约书亚