This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:MCT8316A 与放大器;MCT8315A

Guru**** 2432280 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408746/mct8316a-mct8316a-mct8315a

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件: MCT8315A

工具与软件:

你(们)好、

我们打算  在设计中使用 MCT8316A 和 MCT8315A。

我们不需要使用 SW_BK (内部降压稳压器)选项。

我的问题是、我能否从设计中移除外部外设 L_BK 和 C_BK?

BR

Shachar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    如果不需要降压稳压器、您可以移除降压稳压器外部元件。 如果未组装降压元件、则 AVDD 引脚不需要连接到 FB_BK、以便可以为 DVDD 供电。  

    有关在没有降压转换器的情况下操作 MCx831x 器件的更多信息、请参阅 PCB 设计指南应用手册的第3.5节。 在同一应用手册中、第5.2节提供了在未组装降压元件的情况下使用该器件的示例原理图。

    此致、

    约书亚