请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 工具与软件:
您好!
我当前正在验证数据表中提到的 SPI 时序参数、但数据表中没有提供参考波形、这可以帮助我了解如何在测试期间测量1ms 的 SPI 就绪时间。

您能否建议我在测试过程中如何确保此参数?
谢谢、此致、
Vineet Anurag
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我当前正在验证数据表中提到的 SPI 时序参数、但数据表中没有提供参考波形、这可以帮助我了解如何在测试期间测量1ms 的 SPI 就绪时间。

您能否建议我在测试过程中如何确保此参数?
谢谢、此致、
Vineet Anurag
您好 Vineet、
验证 SPI 功能的一种方法是 读取 CTRL8寄存器中的 RSVD 和 REV_ID 位字段。 如果读数与数据表中的值匹配、则0x02这将确认器件的 SPI 响应正确。
您可以使用下图作为参考。 VM > VRST 之后、t READY 后 SPI 将就绪。

另请参阅以下规格。 请注意、当 nSLEEP = 0时、即使 VM > VRST、器件也不会有任何 SPI 响应。 因此、要使 SPI 通信处于活动状态、VM 必须> VRST 且 nSLEEP = 1、并且就绪时间必须已过。 我希望这对您有所帮助。

此致、Murugavel