This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:电机驱动器论坛

Guru**** 2432250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407392/drv3901-q1-motor-drivers-forum

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

nFAULT/NAD 上拉电阻是否必须转至 VDD (5V)才能设置正确的 SPI 地址?   

我将器件连接到3.3V 微控制器、因此需要知道我是否需要对该信号进行电平转换、或者是否可以将上拉电阻器设置为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 9月2日星期一是美国的国庆节。 返回办公室时将支持您的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    是、上拉电阻器必须连接到 VDD 才能确定正确的地址。

    连接3.3V 微控制器的一种可能方法如下所示。

    如果这样做有帮助、请告诉我。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常有帮助的-谢谢!