工具与软件:
您好!  
我提出这个问题是为了消除这款器件上可能发生裸片更改或功能修改的问题、因为我们已经对旧样片进行了比较、其中旧样片具有可见的"TI"标识和不同的标记、我们正在研究一个芯片断电且 SPI 总线崩溃的实例、这一行为在"旧"批次器件上是看不到的。 但出于某种原因、"较新"器件似乎更容易发生此类故障、此外、随附的附件中提供了"旧"器件与"新"器件(IMG_01)的比较、用于芯片比较或批量识别(请注意、"旧"器件仍然正常工作、当芯片的功率被移除时、而不是崩溃整个 SPI 总线的新器件。 
以及通过 DigiKey (IMG_02)购买的新器件的照片、底部焊盘上似乎有一些残留污染物、可以用酒精进行清洁、这种残留物是否被视为"正常"并且不会影响此器件的功能、或者是否应该像图片 IMG_03那样清洁底部焊盘? 最后图片是通过 DigiKey 订购的器件卷带(IMG_04)的正面。 
非常感谢、希望我们能就这个主题达成一个解决方案。