This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:关于使用 DRV821x 进行电感功率传输的建议

Guru**** 2432280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8212, DRV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1406392/drv8212-advice-for-using-drv821x-for-inductive-power-transfer

器件型号:DRV8212
主题中讨论的其他器件: DRV8812、DRV8412

工具与软件:

大家好-我正在设计一种在100-1000kHz 范围内运行的非标准2W 感应功率系统。 我可能会使用固定频率并调节电源电压(VM)来调节输出功率。  

DRV8212和类似器件对于驱动电感发送线圈而言似乎是一种很好的紧凑型解决方案。

对于使用 DRV821x 驱动电感线圈的潜在问题和缺陷、您有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚意识到 DRV8812只到100kHz。 不过、同样的问题也适用...

    请告诉我、您是否有适用于更高频率的备选集成 H 桥器件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    是的、DRV8212可以驱动电感线圈。 通过使用独立半桥控制、您可以配置高侧或低侧开关、从而实现对负载的完全控制。  

    以下应用手册详细介绍了驱动螺线管的细节以及使用 TI 电机驱动器来驱动螺线管的优势。  

    使用 DRV 驱动螺线管(修订版 A)(TI.com) 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 我也看到了这个应用手册、该手册对我很有帮助。

    我需要在 OUT1-GND 和 OUT2-GND 之间添加续流二极管、以在开关转换期间保护 DRV。 是否有有关二极管类型/规格的建议? 我希望外部二极管比 DRV 低侧 FET 体二极管承担更多的负载。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    如果您想添加比传统二极管更多的续流二极管、则可以在电压和电流规格范围内添加。 如果您想通过钳制输出来更快地消耗电流、那么 TVS 或齐纳二极管会更好。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 最后一个问题:什么 DRV H 桥器件具有最快的开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 9月2日星期一是美国的国庆节。 返回办公室时将支持您的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我们的大多数电机驱动器都在100kHz 至200kHz 的范围内、但 DRV8412等某些器件会在500kHz 范围内运行。

    DRV8412数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

    此致!

    David