This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:EMI/EMC 测试

Guru**** 2432280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403575/drv8329aevm-emi-emc-test

器件型号:DRV8329AEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8329

工具与软件:

我们是否有 DRV8329 EVM 的 EMI 传导和辐射测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fabio、

    我来向团队核实这一点。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fabio、

    遗憾的是、我们似乎没有此 EVM 上的任何 EMI 数据。

    客户是否面临 EMI 挑战?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户发现电荷泵会产生很多噪音。 我们是否对此有一些研究?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要确定 DRV8329 EVM 是否存在 EMI 传导和辐射测试报告、请首先查看德州仪器(TI)网站和 DRV8329 EVM 的特定产品页面的"技术文档"或"支持"部分、以获取任何相关的 EMI 测试报告。 如果未在线提供相关信息、请直接联系 TI 客户支持并提出申请。 他们可以提供详细的测试报告或指导您在哪里找到它们。 此外、有关与 EMI 相关的任何合规信息或测试详细信息、请查看用户指南和应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fabio、

    客户测量的频率噪声是多少? 您是否有可以分享的图表?

    此致!

    Akshay