This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:电机启动期间的扭矩计数

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410065/drv8462-torque-count-during-motor-start-up

器件型号:DRV8462

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道为什么在电机启动后、使用失速检测时扭矩计数会保持4095一段时间吗? 何时需要使用*8乘法?谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    您是否使用 EVM 进行了测试? 如果是、请将"Stall Detection during Acceleration"(加速期间失速检测)设置更改为"Enable"(启用)、并在使用默认设置时将加速率增加到20000。 增加速率是为了避免在斜坡曲线的加速阶段发生错误的失速检测。 当 加速期间的失速检测 设置为禁用状态时、EN_STL 位将在斜升期间被禁用、在此期间扭矩计数将显示4095。  

    我希望这是设置。 如果还有其他问题、请告诉我。 谢谢你。

    此致、Murugavel